主题中讨论的其他器件:MCF8329A、 MOTORSTUDIO
工具与软件:
大家好、我想将 MCF8329A 芯片与小型 BLDC 电机搭配使用。 我已经设置了所有电机参数、能够成功执行 MPET。
我现在想从 Motor Studio 旋转电机、但无论 I2C 速度命令百分比如何、它都不会移动:

我在做什么错? 通过 I2C 进行速度控制已启用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、我想将 MCF8329A 芯片与小型 BLDC 电机搭配使用。 我已经设置了所有电机参数、能够成功执行 MPET。
我现在想从 Motor Studio 旋转电机、但无论 I2C 速度命令百分比如何、它都不会移动:

我在做什么错? 通过 I2C 进行速度控制已启用。
我使用 Maxon 的 E-max BLDC 电机、根据数据表、它具有以下 特性:
Nominal voltage 12 V No load speed 11900 rpm No load current 64.2 mA Nominal speed 7300 rpm Nominal torque (max. continuous torque) 8.02 mNm Nominal current (max. continuous current) 0.909 A Stall torque 21.1 mNm Stall current 2.27 A Max. efficiency 70 % Characteristics Terminal resistance 5.3 Ω Terminal inductance 0.14 mH Torque constant 9.32 mNm/A Speed constant 1020 rpm/V Speed / torque gradient 582 rpm/mNm
您好、Alex、
想与您分享一些基本步骤、从开始:
--------------------------------------------------------
1.设定 R、L 和最大速度(Hz)
2.根据电机额定值和 EVM 上的 Rshunt 配置基极电流
配置开环电流限值(OL_ILIMIT)、闭环电流限值(ILIMIT)、控制器电流限值和电机锁定故障。 这些设置具有默认值、非常适合作为起点。
4.运行 MPET 提取 KE(推荐这种方法,因为很多人混淆与单位)-我们使用 mV/Hz
5.在启用速度/电源环路之前、首先在电流环路中运行
参数模板:

--------------------------------------------------------
完成上述步骤后、您应该能够在速度环路中运行它。
我也有一些后续问题:
1.如果你的电感是0.14mH,你需要输入0.14在 Lq 和 Ld. 另外、请检查您的电阻和电感值是否是每相的? 您可以参阅数据表中的第7.3.14.1和7.3.14.2节

2.您的目标应用是什么? 对于栅极驱动器 FOC 解决方案而言、功率似乎过低、我们拥有适用于低功耗应用的集成解决方案(例如 MCF8315/16系列)。 您是否有任何具体原因要使用 MCF8329A?
此致、
Sachin S.
Alex、您好!
感谢您确认、
如果这是相位电感、您可以输入 Ld = Lq = 0.14mH。
电阻和电感是数据闪存中的相间关系、因此我将它们除以2。
MCF8329A 通常适用于高功率应用。 从较小的电机开始没有问题、但我认为、只要您对该器件感到满意、还可以继续使用较大的电机。
[报价 userid="638572" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462478/mcf8329evm-motor-studio-doesn-t-spin-the-bldc-motor-after-succesful-mpet/5618693 #5618693"]实际上我想控制一台更大的电机、但我认为从一台更小的电机开始会更好。 是不是正确?想要与您确认 速度控制问题是否仍然存在? 另外、请告知我们您的板载分流电阻。
此致、
Sachin S.
Alex、您好!
1.我看到您已将最大速度配置为125、该器件仅使用 Hz 为单位的值、因此可以使用下面的公式将您的 RPM 值转换为 Hz:
F =(N * P)/120。
这里、N 是以 rpm 为单位的机械频率、P 是极数、f 是以 Hz 为单位的电频率。
2.您提到的额定电流可能是平均电流? 如果我没有错、您已将基极电流值设置为大约3A、并将 ILIMIT 设置为60%。 请尝试将 BASE_CURRENT 增加到可能为5-6A、并将 ILIMIT 保持在60-70%。 确保将 LOCK_ILIMIT 值保持在高于 ILIMIT 的值。
谢谢。此致、
Sachin S.