工具与软件:
您好!
我们目前正在评估用于替换分立式电路的 DRV8231A。
但是、在运行过程中、我遇到了 IC 在特定条件下发生故障的问题。 下面是应用程序和问题的摘要:
应用程序详细信息
- 电机规格的影响 :有刷直流电机,24V,0.2A (浪涌电流:~2A )。
- 控制模式 :每2秒进行一次正向和反向旋转。
- VM 电源和控制信号 :输入 VM 后2ms、输入控制信号和 VREF (5V)会延迟上升。
问题描述
- 运行一段时间后、电机意外停止、经过检查后、我发现 IC 上 VM 和 GND 之间的电阻测量值约为120Ω。
- 此行为表明 IC 可能存在内部故障。
问题
-
关于 VM 电源和控制信号 :
- 在输入 VM 后2ms、输入控制信号和 VREF (5V)会在一定时间内上升。 这是否会影响 DRV8231A 的稳定性或运行?
- VM 和控制信号初始化是否有任何建议的时序或电压条件、以确保可靠运行?
-
与潜在跨导(击穿)和内部保护特性相关的操作 :
- 我怀疑跨导可能是 IC 故障的原因。 DRV8231A 是否具有内置保护功能以防止击穿?
- 如果存在这样的保护机制、在什么情况下它可能无法防止对 IC 造成损坏?
-
关于接地(车身接地) :
- 在该原型中、未连接主体接地。 虽然我知道这主要影响散热和抗噪性、但没有正确的主体接地是否会导致此类故障?
如果您对这些问题有深入的了解、有助于找出该问题的根本原因并进行必要的设计改进、我将不胜感激。
谢谢!
Conor