This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:DRV8350

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1467412/drv8350-drv8350

器件型号:DRV8350

工具与软件:

Im 对 BLDC 电机使用 DRV8350SR.Whorking fine。 将 Im 规划为 PMSM 电机或 同步电机的新设计。 这个司机可以 Handel 驾驶,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DRV835x 可以支持 PMSM 或 BLDC。

    只需确保您的设计在建议的条件下运行即可。 (不要超过数据表第11页的 VM、VDRAIN 的最大电压电平)。

    谢谢!

    Joe