This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:3V3之前的 VM 上电会导致 I2C 总线上出现 NACK

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1467546/mct8316a-vm-up-before-3v3-results-in-nack-on-i2c-bus

器件型号:MCT8316A

工具与软件:

我使用 Mikroe 生产的无刷25 Click 开发板、该开发板连接到 STM32 Nucleo F103RB 板。 3.3V 电压轨在我的笔记本电脑提供的 Nucleo 板上进行调节。 24V VM 电源轨由外部电源供电。

  • 案例#1:打开电源、然后打开 VM;我能够通过 I2C 设置 MCT 的寄存器、并使用 PWM 速度控制使连接的 BLDC 电机旋转。 未发现问题。
  • 案例#2:为 VM 供电、然后为 Nucleo 供电;MCT8316A 在 I2C 总线上返回 NACK。

我最初以为 MCT8316A 卡在睡眠模式(无 I2C)下、但我修改了代码、在与 MCT8316A 通信之前切换引脚速度引脚、但它仍然会响应 NACK。 我还尝试手动将 SPEED 引脚拉至高电平、结果相同。

我在 MCT8316A 数据表中没有看到任何提到上电序列的地方。 我缺少什么?

注意:我正在设计的 PCB 将使用24VDC 为下游稳压器供电(3.3V)、因此 VM 电压轨将始终在3.3V 电压轨之前打开、这适合案例#2。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    您能否提供完整的原理图、我主要介绍引脚 FG、nFAULT、DRVOFF 的供电方式?

    如果在为器件 I2C 上电时 FG 为低电平将不起作用、您可以确认。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    这是完整的原理图 、https://download.mikroe.com/documents/add-on-boards/click/brushless-25-click/Brushless_25_click_v101_Schematic.pdf

    我修改了无刷25 Click 板、使 R7连接到 AVDD、而不是3.3V 电压轨。 它修复了案例2中遇到的问题。 我将不得不对制造厂生产的电路板进行返工...

    当您说:"如果在为器件 I2C 加电时 FG 为低电平将不起作用、您可以确认吗"时、它似乎比我预期的行为更像是一个错误。  请注意、数据表的图9-1 指出 FG 和 nFAULT 信号在实际情况下可以拉至外部电源、这是错误的。 它们只能拉至 AVDD。 应该对此进行更新。

     请告诉我,如果有其他隐藏的错误像这样,并感谢您的帮助!

    谢谢、

    Joël μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    感谢您的确认。

    我们很快就会提供硬件常见问题解答, FG 引脚是开漏的,设计建议始终保持上拉。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    尽管如此、我认为开漏输出引脚会对器件的上电序列产生任何影响是没有意义的。 最坏的情况是、它只应影响 FG 引脚的功能、不会禁用整个 I2C 总线(顺便说一句、该总线被拉至外部电源轨、可以正常工作)。 我想这是您的芯片设计的特异性。

    常见问题解答更多是可选的文档参考。 设计人员在设计中实现芯片时参考数据表。 请在您的中强制要求此 FG 引脚 PU 所述的要求 而不是设计建议。 否则、其他设计人员可能会错过。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel:

    我们将在下一个修订版本中更新数据表、常见问题解答用于快速获取信息、直到数据表更新。

    FG 引脚还用于可更改 I2C 模式的其他用途、因此我们建议将 FG 拉至高电平。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.