This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10866:用于直接驱动直流3V 电机的电机驱动器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468283/drv10866-motor-driver-for-direct-drive-dc-3v-motor

器件型号:DRV10866

工具与软件:

您好!

 我正在寻找一种电机控制器、用于直接驱动 DC 3V 电机以实现正向和反向旋转。 是否应该寻找 BLDC H 桥电机驱动器?

www.jameco.com/.../238458.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这是直流电机、受测者显示 DRV10866、这是一种三相 BLDC 驱动器。

    有关您的要求、请查看 H 桥驱动器。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.