This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:电流检测

Guru**** 2611175 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1467999/mcf8315a-current-sensing

器件型号:MCF8315A

工具与软件:

嗨、团队!

您能不能帮助我更好地了解 MCF8315A 中集成的电流检测功能?

我们是否可以使用外部电阻器设置电流限制/跳闸点、或者电流检测数据是否必须转发回 MCU?

如何 使用 ISENA ISENB ISENC?

谢谢!

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    感谢您的问题、MCF8315A 具有 多种电流限制设置:

    ILIMIT 设置电机运行期间的最大相电流

    HW_LOCK_ILIMIT 和 LOCK_ILIMIT 设置保护级别电流(即驱动器关断后的相电流限制)。

    因此、我想如果这些是您的目标、您就无需使用外部电流限制。

    此致、
    Sachin S.