This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001:镜头的尺寸限制?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1467986/ulc1001-size-limit-for-lens

器件型号:ULC1001

工具与软件:

尊敬的社区:

我遇到了 ULC 技术、我们正在使用更大的圆形车窗、我们目前用橡胶雨刷器擦拭。

ULC -压电-清洁原理是否有大小限制? 在我们的例子中,圆窗直径从300毫米到400毫米,厚度约为2毫米?

如果它只涉及到功率,使如此大的镜头清洁,你能给一个非常粗略的方向,将是多少功率?

提前感谢、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    感谢您的咨询。 是、存在大小限制。  

    最大直径约为40mm。300mm 至400mm 要求输出功率比我们器件的能力要高很多。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特