This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:G_CSA 的温度相关性

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465302/drv8305-q1-temperature-dependence-of-g_csa

器件型号:DRV8305-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我是否知道 G_CSA 的温度依赖性?  

我可以在数据表中看到2个温度范围内的 G_CSA 和 G_err 典型值。 能否得到显示 G_CSA 与温度的关系图? 它与温度之间是正相关还是负相关? 是极性还是指数关系或任何其他相关性?

谢谢、此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitamura-San:

    感谢您的提问! 我已将此主题帖分配给一名团队成员、我们应该能够在本周或下周提供回复。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    期待更新。 谢谢你。

    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    我希望我今天能得到答复。

    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony Vaughan。

    请看一下。

    Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kitamura-San、

    感谢您的耐心。  

    我们没有相同的图形、但我可以大致讨论增益和增益误差。

    我们预计增益和温度之间存在反比关系、增益误差和温度之间存在直接关系。

    此致!

    Akshay