This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:1kW 电机的最大电机转速

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468109/mcf8329a-maximum-motor-speed-for-1kw-motor

器件型号:MCF8329A

工具与软件:

尊敬的团队:

1.是否知道1kW BLDC 的最大电机转速?

2. MCF8329A 是否支持1kW BLDC 系统?

3. MCF8329A 是否支持外部栅极驱动器系统来增强驱动能力?

4.如果它支持外置驱动程序,请告诉我使用它时必须考虑的提示和要点?

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuto:

    感谢您联系 e2e。

    请在下面找到我的答案:

    1.最大电机转速可在电机数据表中找到、MCF8329A 可支持高达1.5kHz 的电气速度。

    可以、给定所有系统条件都 处于数据表" 6.3建议运行条件"部分中提到的建议运行值范围内

    MCF8329A 本身是一个集成了 FOC 算法的栅极驱动器。 您能告诉我您希望驱动外部栅极驱动器的任何原因吗?

    4.有关应用的信息和提示(具体而言是栅极驱动器部分)、请参阅数据表的"8应用和实施"部分。 请参阅本节、并告知我是否需要任何其他详细信息。

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    感谢您的评论。

    1. 最大电机转速可在电机数据表中找到、MCF8329A 可支持高达1.5kHz 的电气速度。[/报价]

    >>在数据表中、您指的是什么? 请参阅 TABLE7-23、其中提到了14位可配置电机转速。 当0x3FFF=16383d 时、最大电气速度为16383/4-800=3295.75。 "是不是啊?

    3. MCF8329A 本身是一个集成了 FOC 算法的栅极驱动器。 您能告诉我您希望驱动外部栅极驱动器的任何原因吗?

    我要考虑的是、在采用24V BAT 系统时、1A/2A 栅极驱动器是否足以满足1kW BLDC 系统的要求。 在粗略计算中、1000W / 24V / sqrt (3)/ 0.9 (PF)= 27A。 它会使用并联 FET 并且需要更高的驱动能力。

    此致、
    Yuto.

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuto:

    是的、从技术角度而言、您可以 输入高达3295.75Hz 的最大速度、但实施的 FOC 算法在电气速度达到1.5KHz 之前都能可靠运行。

    您在数据表中指的是哪里? 请参阅 TABLE7-23、其中提到了14位可配置电机转速。 当0x3FFF=16383d 时、最大电气速度为16383/4-800=3295.75。 -这是正确的吗?[/报价]

    27A 不需要并联 FET、如果我误解了这里的内容、请纠正我。

    [报价 userid="488273" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468109/mcf8329a-maximum-motor-speed-for-1kw-motor/5633921 #5633921"]我要考虑的是、使用24V BAT 系统时、1A/2A 栅极驱动器是否足以满足1kW BLDC 系统的要求。 在粗略计算中、1000W / 24V / sqrt (3)/ 0.9 (PF)= 27A。 它将使用并联 FET 并且需要更高的驱动能力。

    谢谢。此致、

    Sachin S.