This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:MCT8316AT - Hardware Variant?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468354/mct8316a-mct8316at---hardware-variant

器件型号:MCT8316A
主题中讨论的其他器件: MCT8316Z

工具与软件:

我计划在设计中使用 MCT8316A BLDC 驱动器的硬件型号、无需进行软件配置。 不过、这款芯片似乎并不存在。 您能否详细介绍数据表中多次引用的 MCT8316AT 型号? 是否有任何等效器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guardian:

    您是否可以处理硬件型号的传感器版本? 可以参阅 MCT8316Z?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.