This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:有关直流自动虹膜控制的咨询

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1457581/drv8837-inquiry-about-dc-auto-iris-control

器件型号:DRV8837

工具与软件:

你(们)好

我正在修改变焦镜头控制电路。

以前、变焦、聚焦和虹膜都是"Motrized"、因此我使用 DRV8837DSGT 来控制它们。

变焦镜头的光圈已更改为"DC 自动光圈"。

1.能否将 DRV8837用作虹膜控制电路?

2.如果需要修改,您可以推荐 DC Auto Iris 驱动器吗?

3.能否提供样例示意图?

4. 变焦镜头信息如下:

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我团队的器件专家将会对其进行调查并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可能错了、但我认为这意味着电机驱动器现在已集成到虹膜机制中。  我怀疑驱动器上的"DRIVE+"和"DRIVE-"是 VM 和 GND、而 CONTROL-/Control+是驱动器上的 IN1和 IN2。  如果是这种情况、您根本不需要像 DRV8837这样的电机驱动器-您只需将两个从 MCU 到 control+/-引脚的 GPIO 信号放入驱动虹膜。   

    你需要检查虹膜提供商确认这一点,虽然,我可能是错的。   

    如果我错了、仍然需要我们的电机驱动器、我建议使用较新的器件 DRV8210。  DSG 封装与 DRV8837引脚对引脚兼容、并且可以选择6引脚 DRL 封装、以实现更低的成本。  

    有关示例原理图、请参阅 EVM、如 https://www.ti.com/tool/DRV8210EVM

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WSJ、您在这里有更新吗?