This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:在应用校准后或应用校准之前、数据表上是否显示了 VOFF (输入偏移误差)的值?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468972/drv8353r-is-voff-input-offset-error-stated-on-the-datasheet-the-value-after-applying-the-calibration-or-before-applying-the-calibration

器件型号:DRV8353R

工具与软件:

嗨、团队:

数据表上的 Voff (输入失调电压误差)是否为应用校准后或应用校准之前的值?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿山本山、

    即使在校准 VSP 且 VSN = 0后、Voff 变化也可能存在。

    此致!

    Akshay