This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:向 DRV8329A 添加三分流器电流检测以实现 FOC 控制

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329, DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468799/drv8329-q1-adding-three-shunt-current-sensing-to-drv8329a-for-foc-control

器件型号:DRV8329-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8328、DRV8329

工具与软件:

您好!

我使用的是 DRV8329A 逆变器板 、支持 单分流器电流检测 . 不过、为了获得更高的精度 FOC (场定向控制) 我想实施 三分流器电流检测 .

是否可以修改 DRV8329A 电路以支持三分流器电流检测? 如果是、则需要进行哪些修改或使用外部电路来实现这一点? 此外、电流反馈信号如何与控制器连接以实现精确的电流测量?

非常感谢提供有关硬件修改和固件更改的任何指导。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sakshi、

    要将 drv8329与3个 CSA 一起使用、您必须在外部实现它们。 此时、我建议使用 DRV8328、这与 drv8329在没有 CSA 的情况下预期相同。

    有关如何进行此连接、请参阅以下 E2E: e2e.ti.com/.../drv8328-question-regarding-the-current-sensing]

    您需要设计您自己的电路板、因为该 EVM 针对 DRV8329 (内部 CSA)和 DRV8328 (外部 CSA)采用单个 CSA 进行设计。

    此致!

    Akshay