This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:更高的连续输出

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2650, TIDA-010273, DRV7308EVM, LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466557/drv7308-higher-continuous-output

器件型号:DRV7308
主题中讨论的其他器件:TIDA-010273LMG2610、LMG2650

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我是机器人领域的一名硬件工程师。
通过选择合适的外围电路组件和散热解决方案(如小型散热器或冷却风扇)、该芯片是否可以持续输出高达1kW 的功率?
数据表声称:"在 QFN 12mm x 12mm 封装中、20kHz 开关频率的三相调制、FOC 驱动、250W 电机驱动应用中、该器件有助于实现超过99%的效率。 无需散热器"。 相关的 DRV7308EVM 和 TIDA-010273均设计为250W。

请提供处理输出较高电机的任何参考信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问! 由于1kW 明显高于该器件的250W 目标应用、因此即使使用散热器也无法实现。 但是、在考虑未来器件时、我们始终欢迎您提供反馈、因此我希望收到更多有关您要求的信息。 您的系统中的预期 RMS 电流是多少? 峰值电流情况如何? 这将使用多大的工作电压?

    此外、如果您同意考虑使用3个单独的半桥驱动器、我们可能会提供一些半桥集成 GaN 驱动器、这些驱动器可能能够满足您的要求。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速响应、

    请给我时间总结一下我们的请求、尽管其中包括正在考虑的事项。

    并且很难在公共主题帖上发布使用情况和详细信息、因为它们对公司是机密信息、
    是否可以通过某种安全方式或电子邮件直接与您联系?

    >此外,如果您愿意考虑使用3个独立的半桥驱动器,我们可能会提供一些半桥集成 GaN 驱动器,这些驱动器可能能够满足您的要求。
    这些可能对某些其他用户有用、因此请将它们发布为相关信息。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    理解,我们可以让您与我们的团队成员联系,进一步讨论项目的细节。  

    关于半桥集成式 GaN 驱动器、您可以在此处找到产品系列: https://www.ti.com/power-management/power-stages/gallium-nitride-power-stages/overview.html?keyMatch=gan&tisearch=universal_search 有2个半桥 GaN、它们都能够提供最高650V 的绝对电压:LMG2610和 LMG2650。 此外、该系列还具有一些较低电压的 GaN 选项。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的详细解释。
    我们期待有机会更详细地讨论我们的预期用途和要求。

    此致、