This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:DRV8305-Q1EVM 原理图相关问题

Guru**** 2611185 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1462844/drv8305-q1evm-question-about-the-schematic-of-drv8305-q1evm

器件型号:DRV8305-Q1EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我能知道 D11、D12、D13肖特基二极管的用途吗?

我附上 DRV8305-Q1EVM 中的一个原理图。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    感谢您问这个问题。 我很快就会提供反馈。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    如果有任何有关上述问题的更新、请告知我。 谢谢。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    Akshay 不在办公室,直到星期四,我感谢你在这方面的耐心。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    很抱歉耽误你的时间。 这些二极管的作用是为 MCU 增加保护。 如果电机输出出现过压或 R65、66、67电阻器断开连接且 MCU 可能出现大电压、这些二极管将有助于提供保护。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    如果这有助于解决您的问题、请将该主题标记为已解决。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    感谢您的支持。 我将与客户讨论此问题、如果我有更多问题、请发布另一个主题。

    此致、

    蔡斯