This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:制动调优指南

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1461439/mcf8329a-braking-tuning-guide

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO

工具与软件:

您好!

是否有适用于主动制动功能的调优/设置指南?

我目前正在尝试在不使直流母线过压的情况下、使用重惯性负载快速使电机减速。 仅使用 AVS 时、负载需要很长的时间才能停转。

如果没有调优指南、我有以下有关主动制动的问题:

  • 是否有建议的初始设置可使 KP/KI 增益开始进行调优? 或者我应该照常从0开始?
  •  ACTIVE_BRAKE_BUS_CURRENT_SLEW_RATE 是否存在建议的初始设置?
  • 我是否需要禁用抗电压浪涌?
  • 主动制动功能是否会遵循闭环减速设置、或根据直流母线电流设置以尽可能快的速度制动电机

此外、我想知道 MCF8329A 能够检测到直流母线过压情况的速度有多快、以及这是否受 VdcFilterDisable 设置的影响? 我在数据表中找不到任何与此相关的信息。

有关我的申请的详细信息:

  • 直流母线电压范围:25V 至48V
  • 最大电机功率:1kW
  • 最大直流母线电流:-20A 至41A (我有一个受控制动电阻器来消耗总线上的功率、但理想情况下、我希望在电阻器未连接或不起作用时拥有一个稳健的非自损系统)

谢谢、

k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然没有具体的调优指南、但我们将为您提供这方面的指导。

    我们将在本周之前回复您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    很抱歉我们延迟了响应、从现在开始我将查看这个 e2e。  

    您是否使用我们的 EVM 和 MOTORSTUDIO GUI 进行评估? 如果有、GUI 中会显示有关快速减速的部分。  

    您可以在优化向导->更快减速中找到与设置相关的所有设置和提示

    谢谢。此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    我使用定制的硬件。 但我没有注意到 motorstudio 优化向导中更快的减速。 我来看看、看看它生成的设置是否有效。

    谢谢、

    k