This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8213EVM:DRV8214与 DRV8213EVM

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8213, DRV8214EVM, DRV8213EVM, DRV8214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468641/drv8213evm-drv8214-vs-drv8213evm

器件型号:DRV8213EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8213DRV8214EVM、、 DRV8214

工具与软件:

嗨、团队:

您是否也可以使用 DRV8214EVM 来正确评估 DRV8213?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    只是为了确认、您将评估 DRV8213的16引脚型号?

    此外、您能告诉我、您想在 DRV8213上检查哪些功能吗?  

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答案是否定的 虽然它们属于同一器件系列、但需要对电路板进行大量修改。 DRV8213是 GPIO 接口、而 DRV8214使用 I2C。 最简单的评估方法是使用 DRV8213EVM。  

    此致!

    David