Thread 中讨论的其他器件:DRV8376、DRV8353
工具与软件:
您好!
我正在设计一种 ESC 板 和体验 158ns 抖动 从而在电机中产生明显的噪声。 我想了解导致这种抖动的可能原因以及如何最大限度地减小抖动。
系统规格:
- 电压: 12伏
- MOSFET: SQJQ112ER-T1_GE3
- 模式: 同步1x PWM 模式
- 死区时间: 50ns
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在设计一种 ESC 板 和体验 158ns 抖动 从而在电机中产生明显的噪声。 我想了解导致这种抖动的可能原因以及如何最大限度地减小抖动。
系统规格:
您好!
请注意、此部件使用内部振荡器为同步器提供内部扩频时钟方案、这将 固有地导致一些抖动。
也就是说、抖动可能有各种来源。 我需要更多信息来确切地知道它来自哪里。 以下可能是一些抖动来源:
输入信号看起来是什么样子的? PWM 频率和占空比是否稳定? 您是否尝试过多种 PWM 频率?
输出上升沿的抖动是否相同150ns?
您用于电路板的电源是否具有良好 质量? 您是否有去耦电容器来帮助滤除 电源输入中的噪声?
谢谢!
Joseph
您好、Joseph:
我想补充一点有关上述输入信号的阐述。 PWM 信号由 MCU 生成、观察到的抖动似乎是由 FOC 算法中的扭矩(Q)和直接(D)电流控制引起的。 在空闲状态下、PWM 信号看起来稳定、没有明显抖动。
我调整了一些参数:
下面是没有任何控制、仅有基本 PWM 输出的 PWM 波形:
这是 MOSFET 上升沿和下降沿的波形:
从这些结果中可以看出、PWM 输入本身是稳定的、但 PWM 输出仍然有一些抖动、这似乎是在电机中引起噪声的原因。 对于如何缓解这种情况、您有什么建议吗?
期待您的见解。
此致、
阿吉
尊敬的 Aji:
感谢您提供更多信息。 输入 PWM 信号的抖动似乎转换为输出。 在使用 MCU 时、修复此输入抖动会导致更少的输出抖动。
在输入无抖动的情况下进行第二次测量时、该器件的输出抖动行为是正常的。
下面是我遇到的其他一些问题:
我想知道如何知道这个抖动肯定是导致电机噪声的原因。 您是否确定这是唯一的噪声源? 您能否更详细地描述噪声?
2.我知道您使用的是12V、且对您的应用的峰值输出电流很好奇。 根据这一点、您可能需要查看我们的另一款采用集成 FET 架构的器件(DRV8376)、该架构不使用该时钟同步方案。
谢谢!
Joseph
尊敬的 Joseph:
感谢您的回答。
我将其与使用相同 PWM 程序且没有任何控制调整的不同制造商的其他 IC 进行了比较。 在这些情况下、PWM 抖动约为20ns、我能够实现 FOC 算法、而不会出现任何噪声。 这种情况下的噪声听起来更像是音频噪声。
关于您的第二个问题、我计划使用大约24V 至60V 的电压范围、未来的最大电流为30-40A。
我会进一步考虑这一点。 感谢你的帮助。
此致、
阿吉