This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320RS:n´t 使用 Instaspin FOC 驱动 BLDC 电机并且它不会转弯?

Guru**** 2392885 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8320RS, MOTORWARE, LVBLDCMTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1469149/boostxl-drv8320rs-trying-to-drive-a-bldc-motor-with-instaspin-foc-and-it-won-t-turn

器件型号:BOOSTXL-DRV8320RS
主题中讨论的其他器件: MOTORWARELVBLDCMTR

工具与软件:

在使用 DRV8320RS 和 F280049C 运行无传感器 BLDC 压缩机电机方面需要帮助

大家好!

我使用的是 F280049C LaunchPad 可以通过实现 BOOSTXL-DRV8320RS 并运行 C2000 InstaSPIN-FOC GUI MotorWare . 应使用进行测试 TI LVBLDCMTR 电机、一切都运行良好-即使在负载下、我也可以正常旋转电机。

但是、当我尝试运行时 无传感器 BLDC 压缩机电机 我实际上想与 DRV8320RS 配合使用、它一点也不会移动、没有生命体征。 为了消除阻力、我甚至拆卸了压缩机、以便直接接触转子、但仍然没有成功。

有任何人曾使用过类似电机或具有相关经验 不同的启动序列 、例如 一致的 START 技术 ? 不限 代码示例 非常感谢!

此致、
Kasper



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasper:

    不确定这里会发生什么。 GUI 是否能够识别电机? 您是否已探测输入和输出以查看是否发生任何换向?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    UI 告诉我电机已被识别、但"电机已识别"旁边的圆形指示灯未亮起绿色。

     应用于高侧和低侧的 PWM 与连接旋转的其他电机时出现的 PWM 相同。  

    此致  
    Kasper  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasper:

    我想您已经尝试退出 GUI 并重新加载它? 它可能仍认为您的第一个电机已连接?

    您是否正在通过浏览器运行 instaspin? 如果不能、请尝试一下:

    https://dev.ti.com/gallery/view/C2000/C2000Ware_Motor SDK_InstaSPIN_GUI/ver/1.0.0/

    此致、

    Yara