This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315Z:降压转换器电流限制

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1469330/mct8315z-buck-converter-current-limit

器件型号:MCT8315Z

工具与软件:

MCT8315Z 数据表表表8-5中包含 I_BK"降压的最大输出"和 BUCK_CL"降压电流限制"列、但不会解释它们之间的差异。  为 BUCK_CL 规定的 I_BK_CL 比 I_BK 高3倍。

根据数据表中的其他信息、我假设 I_BK 是更为相关的数字、用于确定 SW_BK 在输出电压 V_BK 开始衰减之前可以提供的负载。  遗憾的是、I_BK 最高可达200 mA、我的应用需要 大约两倍的电流、因此我想我运气不好、我需要一个单独的降压转换器。  图7-5仅显示了直到200 mA 负载的 V_BK、因此我不能看到在接近 I_BK_CL 的制度中会发生什么情况。

那么、 如何解释 I_BK_CL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    I_BK_CL 可解读为通过电感器观察到的峰值瞬态电流、此规格旨在让客户在瞬态电流条件下选择合适的电感器尺寸。  

    此致、
    Sachin S.