This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:常见失速阈值设置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468902/drv8434-common-stall-threshold-setup

器件型号:DRV8434

工具与软件:

大家好、团队成员:

在标题中、我们是否有常见失速阈值设置的经验? 例如150%的连续电机电流。


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    没有适用于不同电机的常见失速阈值。 设置失速阈值取决于各种参数、并且每个电机都不同。 有关常见的步进失速检测问题、请参阅此常见问题解答。

    此致!

    David