This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:输入直流电源测量

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1461339/drv8312-input-dc-power-measurement

器件型号:DRV8312

工具与软件:

大家好、我想测量电机逆变器的效率、但我很难找到一个可能的连接点来测量输入直流电压和电流。 我正在使用适配器、没有为套件供电的电源。

我使用的电流探头是钳式、而我使用的差分电压探头具有捕捉器尖端。 电路板上是否已经有测量点可供我执行此操作、或者我是否需要进行修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angus、

    该工程的应用是什么? 您的目标电机电压和电机电流是多少? 这是较旧的器件、因此我想知道我们是否能够改用较新的器件。

    您是否使用以下参考设计?

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu318/tidu318.pdf?

    我会尝试使用 PVDD 测试点进行电压测量。 如果没有要取消安装的 PVDD 电阻器、则可能需要切断 pvdd 布线、并将 DMM 与 pvdd 布线内联。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    感谢您的响应。 我正在尝试用 Tektronix 5系列示波器测试效率测量工具。 我无法测量输出电流和电压。 我可以使用的探针是无源、差分和电流钳位探针。

    是的、这就是我使用的参考设计。

    我目前正在借用演示套件、因此、由于这不是我自己的、我宁愿不切割布线并在可能的情况下对板和板的组件进行其他更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angus:

    Akshay 本周大部分时间都不在办公室、但将 在 本周或下周提供回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Angus、

    在该器件中、每相 GVDD 用作栅极驱动器的电源。  PVDD 和 GVDD 都用于为电路板上的其他元件供电、因此您从电路板上进行的测量不会非常精确。
    您是否已查看数据表中的 iPVDD 和 IGVDD 规格?

    此致!

    Akshay