This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:开关磁阻电机

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1469679/drv8343-q1-switched-reluctance-motor

器件型号:DRV8343-Q1

工具与软件:

您好!  

该评估板用于驱动 SRM 三相、工作功率范围为1kW 至1.5kW、无需编写代码??

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的评估板主要用于 BLDC 电机、但可以将 DRV8343-Q1与 SRM 一起使用。

    您可以查看本文档、该文档提供了有关如何将 DRV8343-Q1与 SRM 配合使用的信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slvaen9/slvaen9.pdf

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    感谢您提供的信息和文档。 非常有帮助!

    我想知道是否已有可用于 SRM 应用程序的固件、或者是否有其他选项可用于解决此类问题。

    非常感谢!

    祝您愉快、Alessandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    我们没有任何适用于 SRM 电机应用的固件。 您必须编写此代码才能驱动电机。 综上所述、我们的器件是可用于 SRM 电机应用的栅极驱动器、但由于我们的主要应用是 BLDC 电机、我们没有用于 SRM 电机的固件。

    话虽如此、如果您最终为 SRM 应用程序编写代码、我将保留一些有关如何修改 DRV8348-Q1 EVM 以驱动 SRM 电机的信息。

    1.需要移除高侧源极和低侧漏极之间(OUT_x1和 OUT_x2之间、以前是 x = a、b 或 c)的3个跳线保险丝(在下面以蓝色圈出)

    2.需要安装电路板底部的6个二极管(可以使用器件型号 VB30100S-E3/4W 或 VB30100S-E3/8W)(EVM 上的封装如下所示)。 这些二极管不随 EVM 提供、必须单独订购。  

    3.电机绕组将需要按如下所示的顺序连接、其中 SHx 对应于 EVM 上的 OUT_x1、DLx 对应于 OUT_x2。

    目前、由于我们关注的是 BLDC 电机、这是我们支持 SRM 电机应用的最佳方法。 我希望您能理解。

    谢谢!

    Joseph