This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L:用于 DRV2605L 的 Linux 驱动程序-怀疑并将其与 Raspberry Pi 集成

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1469806/drv2605l-linux-driver-for-drv2605l---doubts-and-integrating-it-with-raspberry-pi

器件型号:DRV2605L

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在寻找用于 DRV2605L 的最新 Linux 驱动程序、可以与 Raspberry Pi 5集成。

我查看了以下链接:

DRV260XSW-Linux 驱动程序或库| TI.com (Linux 驱动程序)

CGIT @德州仪器( TI )-开源 Git 存储库- git.TI.com/cgit (安卓驱动程序)

从上面的两个链接可以清楚地看出、驱动程序非常旧、Linux 与 Android 源代码也非常不同。

  1. 那么、有什么最新的驱动程序吗?
  2. 是否有在 Raspberry PI 上使用驱动程序的示例或引用?

谢谢!

Jitesh