This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315D:MCF8515A、MCF8315C 和 MCF8315D

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315A, MCF8315D, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1466998/mcf8315d-mcf8515a-vs-mcf8315c-vs-mcf8315d

器件型号:MCF8315D
主题中讨论的其他器件:MCF8315A、、 MCF8315C

工具与软件:

大家好!

我想知道 MCF8315A/C/D 之间的区别

您是否有总结 MCF8515A、MCF8315C 和 MCF8315D 比较的文档?

我想有一些针对客户的宣传材料 、比如对比表。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ryusuke:

    我们将很快发布差异产品。

    A 与 C 之间的主要区别是

    D 版本增加了额外的控制环路

    速度和电流环路在 C 中是相同的、随着此 Power Loo、添加了电压环路。

    外加 D 版本提供弱磁、MTPA、EEPROM 锁定功能。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    感谢您提供的宝贵信息。

    我想像您提供的一样获得包含 MCF8315D 的 comprison 表。

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:

    Venkatadri 是 OOO。 他明天会看看这件事。

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    请将您的回复发送给我们。 如果我能在星期四之前收到它、我将不胜感激。

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ryusuke:

    我将尝试提供顶级差异、是否可以通过电子邮件向我发送此申请?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我给您发送了一条私人消息。

    谢谢、此致、

    Ryusuke