This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:由于没有有效的 GUI 编译器运行时间、MCR8316ZTEVM GUI 安装问题

Guru**** 2612535 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1470409/mct8316ztevm-mcr8316ztevm-gui-install-problem-due-to-no-valid-gui-composer-runtime

器件型号:MCT8316ZTEVM

工具与软件:

"我尝试在离线环境中、使用 MCT8316ZTEVM 在 Note-PC 和 GUI 中执行电机驱动测试。

然而、在 GUI 安装期间、由于缺少 GUI 编译器运行时间、此过程无法正常完成。

我在互联网上找到并安装了 GUI Composer V1 Runtime、但问题未解决。

MCT8316ZTEVM GUI 安装屏幕指示需要 GUI Composer V2。

您能否就下载此版本的位置提供指导?