This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:I2C 的 MCT 电流检测

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1469067/mct8329a-current-sensing-of-mct-by-i2c

器件型号:MCT8329A

工具与软件:

您好!

MCT 是否可以通过 I2C 总线发送电流测量(基于低侧分流器和 CSA)?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

     可以从 SYS_STATUS3寄存器中的变量 DC_BUS_CURR 读取直流总线电流。 另一种方法是通过引脚 DACOUT/SOx/SPEED_ANA 进行读取

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

     DC_BUS_CURR 下的电流是多少?

    这是 MCT 在分流电阻器上测量的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    是的、这是分流器测量的电流。  

    此致、

    Sachin S.