This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:IGVDD、3SW 的峰值电流

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1465730/drv7308-peak-current-for-igvdd-3sw

器件型号:DRV7308

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

IGVDD、3SW 为6mA (典型值)、但这是平均值吗?

您能告诉我峰值电流值吗?

我的客户正在估算 GVDD 的电源容量。

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    感谢您的提问! 客户使用的 GVDD 电容是多少?他们使用的是什么自举电容?

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lody-san

    感谢您的答复。

    我的客户考虑 GVDD 和自举电容、这些电容基于 EVM 电路。

    e2e.ti.com/.../MD042A_2800_002_29005F00_Sch.PDF

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Higa-San!

    我们计划在本周执行一些测试、以便提供有关峰值电流值的信息。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lodi-San

    感谢您的大力支持。

    我明白了。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    我的同事在工作 台上测试了这一点、发现主要浪涌是在为 GVDD 上电时观察到的、并观察到浪涌电流期间出现的峰值电流小于160mA、并且绝大部分浪涌发生在130mA 附近。 其中、GVDD 上采用一个10uF 和100nF 电容器、以及也由 GVDD 供电的3.3V 和5V LDO。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lody-san

    感谢您的大力支持。

    拉电流电源电流是否限制为130mA?

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    我的同事指出电源电流限制设置为600mA。 因此、130mA 不应是因为电源电流限制。

    此致、

    Higa-San

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lodi-San

    感谢您的参与。

    我明白了。

    谢谢!

    此致、

    Higa