This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:启动时在输出上检测过冲

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1469460/drv8329-q1-overshoot-is-detected-on-output-when-startup

器件型号:DRV8329-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 上测试了 DRV8329AQRGFRQ1。

在测试时、他们发现了启动时输出波形上的过冲、而竞争产品则没有过冲。 请参见下面的波形;

(左侧是竞争器件的波形、右侧是 DRV8309-Q1的波形。 则可以在红色方框中看到过冲。)

你能给我一些想法,以删除这个排气?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    客户的目标 VDS 上升/下降时间是多少?

    他们使用的 MOSFET 是什么?他们使用的栅极电阻值是多少? (如果您可以共享原理图、那么我可以检查这一点。)

    从我可以看到、客户使用非常快的栅极电流、导致相电压过冲。 对于快速开关应用、我们通常建议 VDS 的上升时间为200ns、下降时间为100ns (过冲量还取决于布局和电路板设计)。

    根据波形中的时间刻度、似乎 TI 解决方案的开关速度要快得多。 您能否确认波形54.08ns 和15.72ns 中显示的上升时间规格指的是 VDS 上升时间? 如果是、那么这两种解决方案将不以相同的 VDS 压摆率为目标。

    为了限制过冲、客户可以添加栅极电阻器来缩短压摆时间、因为波形中的压摆时间非常快。 (链接了 以下有关栅极电阻器尺寸的 E2E 常见问题解答)、还可以考虑在电路板中添加 RC 缓冲器(链接以下主题中的 E2E 常见问题解答)。

    1) 1) https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1163372/faq-gate-resistor-calculator-for-drv8328-drv8329

    2) 2) https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/991693/faq-proper-rc-snubber-design-for-motor-drivers

    这些应该有助于缓解振铃问题、但从根本上说、这似乎来自非常快速的开关。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我收到了来自客户的反馈。 请检查以下评论:

    -他们测试的栅极电阻从4.7到30欧姆,但他们找不到太大的差异,只是发现类似的过冲。

    -他们已经在原理图上有 RC 缓冲器。

    -目标 VDS 上升/下降时间:低于60ns.

    目标死区时间:500ns

    - MOSFET : ONSEMI / NVMFS5C442N / RDS(ON ): 2.3mΩ MAX, 栅极电阻器: 4.7Ω

    请检查详细信息、并提供一些建议。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase:

    60ns 是非常快的,所以我可以看到为什么可能会有一些过冲。

    根据波形中的时间标度、TI 解决方案的切换速度似乎快得多。 您能否确认波形54.08ns 和15.72ns 中显示的上升时间规格指的是 VDS 上升时间? 如果是、那么这两种解决方案将不以相同的 VDS 压摆率为目标。

    有任何相关更新?

    此致!

    Akshay