This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316REVM:DRV8316TEVM

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1470718/drv8316revm-drv8316tevm

器件型号:DRV8316REVM

工具与软件:

我将订购 DRV8316XEVM、但没有任何选择 DRV8316T/R (硬件或 SPI 型号)的选项。 TI 订购页面上未显示 DRV8316T 版本。 如何订购"硬件型号"版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Semih、

    默认情况下、已为 DRV8316R (SPI 型号)器件组装 EVM 并进行了配置。 如果需要、则需要为硬件版本填充该文件/并对硬件版本进行细微调整。

    EVM 用户指南中列出了这些步骤。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubz9b/slvubz9b.pdf

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Akshay 的回答、但实际上我不需要将板上的 DRV8316T 芯片用于硬件型号。 是否可以使用 DRV8316R 芯片作为硬件型号?  

    如果无法使用、不能用 DRV8316T 替换电路板焊接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Semih、

    您需要准备一个 DRV8316T 芯片并在电路板上焊接、然后进行用户指南中所述的电阻器配置、以使硬件版本能够在电路板上工作。

    此致!

    Akshay