This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300DPW-Q1EVM:用于高功率 BLDC 电机的基于霍尔传感器的驱动器卡开发

Guru**** 2392235 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300DPW-Q1EVM, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468931/drv8300dpw-q1evm-hall-sensor-based-driver-card-development-for-high-power-bldc-motor

器件型号:DRV8300DPW-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

SIR/MAM、

我从事大功率 BLDC 电机开发、并且已经购买过  DRV8300DPW-Q1EVM 它是开发板 LAUNCHXL-F280049C 集成产品。
完成这些设置  DRV8300-EVM-GUI 1.0.3 、我已经成功地启动了一个传感 BLDC 电机(我已经准备好了)。
它能够以约1800RPM 的转速成功旋转、并  在空载时消耗2A 至3A 的电流。
但是、当我在电机轴上施加机械负载时、转速会降至1300rpm、并且汲取的电流大约为18-20安培。

我的要求是即使在满载时也要使 BLDC 电机的速度达到2500rpm。 由于电机连接到车辆铅酸电池、因此允许电机汲取尽可能多的所需电流。

请指导我如何修改固件/硬件以满足更高的 RPM 要求、从而将系统开发为" 完整的驱动卡 "以用于 BLDC 电机应用。

不是很重要
Abhijit Das
总经理
同步电子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我要进行检查以确保您选择的电机适合您的应用。 我假设您已确保电机的最大额定值符合您的规格、例如 RPM 范围、最大电压、最大功率等 您能否分享这些电机规格?

    由于您在无负载时只能看到1300 RPM 的转速、我不确定您所选的电机是否能够满足您在满负载时所要求的2500 RPM。

    接下来、我对您的测试设置有一些问题。 EVM 是通过铅酸电池还是仅仅通过电源运行? 如果您使用电源进行测试、请确保电源的电流限制不限于20安培。

    很高兴您已经设置了 EVM 和 GUI。 您是否看到最大占空比%时转速为1300 rpm 和19安培?

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生、

    我检查了电机、我确信在空载条件下电机的 RPM 可以提高到2500rpm。
    在机械负载期间、我的目标系统可将转速减小200rpm 到300rpm。

    是的、整个系统连接到一个大管状铅酸电池(容量为180AH)、因此从电源输送电流时不会出现问题。
    在 GUI 软件中、我已经设置了最大100%占空比、并且观察到在满机械负载下约为1300rpm。
    将占空比设置为100%、将过流限制设置为25A 时的最大值。
    是否可以在固件中将 PWM 频率增加20kHz 后以便电机以更高的速度运行?

    请引导我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您以100%的占空比运行、因此我认为 PWM 频率不是问题。 您的电机似乎没有获得足够高的供电电压。

    我想了解有关您的电机和系统的更多信息。 下面是我有的更多问题:

    与您的电源电压相比、电机的额定电压是多少? 例如、如果您使用24V 电机、并且您提供12V 电压、则可以工作、但无法达到最大电机转速。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    电机的额定电压为12V。  
    我已经通过将电机与其他中国制造的驱动卡连接进行了检查、它在满载下成功地旋转了2200 rpm 左右。
    我需要独立开发和制造此驱动卡。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们会在网站的"订购并开始开发"部分下为 EVM 提供固件: https://www.ti.com/tool/DRV8300DPW-Q1EVM

    "DRV8300EVM-Code  Composer Studio - SENSORED-TRAP-FW 的 DRV8300EVM 含传感器梯形固件 "

    您可以下载并 修改此函数、以便根据需要提高 PWM 频率。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生、

    感谢您的建议。
    我先准备好环境、然后肯定需要您的帮助、以便将准确的参数/部件/部分重点放在需要进行更改的地方。
    谢谢。