This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:高电流配置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1470558/drv8711-high-current-configuration

器件型号:DRV8711

工具与软件:

尊敬的先生/女士、

将 DRV8711同时用于驱动器中的步进电机和 BDC 电机、但会遇到停止问题。 我正在使用 AUIRF540ZSTRL MOSFET 驱动电机、它可以处理高达3A 的电流。 然而、电机在0.7A 处停转、电压也会增加。 我已将扭矩寄存器值设置为0xFF、但电机在其他方面正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    感谢您的咨询。

    您能否分享一下电路板原理图供我们查看。

    谢谢!

    Ibinu