This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:有关 DRV3901-Q1诊断功能的问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1471088/drv3901-q1-questions-about-the-diagnostic-functions-of-the-drv3901-q1

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

大家好、我对 DRV3901-Q1的诊断功能有疑问。

目前、我通过定期从 MCU 发出诊断命令来进行诊断。
DRV3901-Q1是否可以使用 MCU 发出的一条命令执行定期诊断?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soonnam:

    感谢您的提问。

    收到命令后即启动关断状态诊断。 诊断程序运行一次、为了重新运行诊断程序、我们需要给出下一个命令。

    谢谢!

    Ibinu