This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:Immidiatley 故障

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1470251/drv120-immidiatley-fault

器件型号:DRV120

工具与软件:

您好!

我制作了采用 DRV120的定制 PCB、以测试驱动拉式螺线管的能力。 电路原理图。 将 EN 引脚驱动至高逻辑电平后、STATUS 引脚会立即触发故障情况、即使没有连接任何螺线管、它是否正常? 我还尝试了使用12V 300mA 螺线管、得到了相同的结果。 我选择的 OSC、HOLD、峰值是否错误?  

显示了示波器读数、EN 引脚(蓝色)和 OUT 引脚(绿色)。

提前感谢您的任何帮助。

您好!

Emil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil、您好!

    感谢您的提问。

    为了澄清问题、您可以确认螺线管是否实际开启以及电流是否流经线圈。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    是的、它看起来像是正确消耗配置的电流、我的电磁阀无法开启、因为现在我的电磁阀需要400mA 运动、但它现在可以触发故障吗?  

    哦、抱歉、我想我只是对 STATUS 引脚的逻辑存在问题。 它在正常运行而不是故障状态下为逻辑低电平、 这就是我的故障 LED 亮起的原因。  

    当我通过提供低于4.6V 的电压来触发 UVLO 事件时、它确实会正确触发 FAULT 状态。

    很抱歉,但感谢您的帮助:p.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    很高兴您发现了这个问题。 如果您有任何其他问题、请联系我们。  

    此致!

    David