This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2511Q1EVM:DRV2511Q1EVM

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472021/drv2511q1evm-drv2511q1evm

器件型号:DRV2511Q1EVM

工具与软件:

在 DRV2511Q1-EVM 中、2511波形输入的60%由主机控制、例如正差分输入。 为什么输出端的波形与图片右侧的波形类似? 为什么 OUT+和 OUT-的波形就像这样?输入和输出之间的关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的咨询。 您在输出端的加载信息是什么?  

    海龙