This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10974:速度调优精度和方法

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10974, DRV10983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1471940/drv10974-speed-tuning-accuracy-and-method

器件型号:DRV10974
主题中讨论的其他器件: DRV10983

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户希望使用 MSPM0C 和 DRV10974实现 BLDC 速度调优。

目标速度范围和精度应为:

2000rpm +- 20rpm。

这种组合是否能够实现这种精度?

此外、我想与团队再次确认速度调优机制。

DRV10974能否自行实现闭环速度控制? 必须由 MCU 调优?

因为我们找不到直接到 DRV 的速度基准。 只有 PWM 占空比调优方法。

因此、我们认为实现速度调优精度非常困难。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您提供 e2e。 您能否查看 DRV10983? 该器件具有闭环速度控制功能、用于无传感器正弦控制。

    此致、

    Sachin S.