This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:MCF8316C 器件标识

Guru**** 2392235 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1470938/mcf8316c-q1-mcf8316c-device-identification

器件型号:MCF8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8315A、MCF8316A

工具与软件:

是否有办法确定 MCF831X 的哪种型号在 i2c 总线上。 没有用于器件识别的寄存器、但在可用于检测所用芯片型号的某些型号上是否存在任何独特的寄存器复位状态或失败的命令?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您提供 e2e。 您能告诉我您可能需要器件识别的应用是什么? 一种方法是 识别不同的 TARGET_ID 并将其分配给不同的 IC、以便您能够将每个器件映射到不同的 TARGET_ID。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以前使用的是 MCF8315A、因为 MCF8316A 过错误且无法正常工作的 i2c。 现在 MCF8316C 已经发布、我们已经更改了产品上的 BOM。 具有能够自动切换驱动器的统一固件将很好、而无需手动编程新的 i2c 地址而需要额外的制造要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    已理解、由于根据数据表无法执行此操作、您能否将您的查询发送至 sachin-s@ti.com 以便我们可以离线进行此讨论。

    谢谢。此致、

    Sachin S.