This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:关断状态诊断相关问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1471915/drv8243-q1-questions-about-off-state-diagnostics

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户对 DRV8243-Q1的关断状态诊断有一些疑问。 可以帮您回复吗?

  1. 更改 EN/PH 配置后的滤波时间是多少?
  2. 当器件关闭时、客户想要 持续进行周期性关断状态诊断(ms 级别)? 他们担心这可能会影响设备的寿命。 您在这里看到了任何影响吗?
  3. HONG long 是否建议在 EN/PH 更改后保留读取 OLP CMP?

此致

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    感谢您的提问和提供机会。

    设备专家将会审阅并回复您。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    感谢您的提问。

    1、~内部逻辑延迟/滤波器(可能为2 μ s ),但外部负载通常具有电容器和电感器。 L/C 延迟可能更多(xxms)。  

    2.不用担心。 内部 PU/FPU PD 是~1k Ω 电阻负载。  

    高度依赖于外部电容器和电感器。  需要在工作台上进行检查。 通常、所有客户都是自己做到的。

    此致

    森田信也