This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:运行状态下 SHx 引脚的电流消耗。

Guru**** 2609925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1469505/drv8705-q1-current-consumption-of-shx-pin-in-active-state

器件型号:DRV8705-Q1

工具与软件:

您好!

我正在进行最坏情况电路分析(WCCA)、并且当驱动器 IC 处于唤醒和工作条件(FET 的 Vgs > Vgsth)时、需要 SHx 引脚的最大电流消耗。

请考虑18V 的源极输入电压。

如果您能尽早提供这些信息、我将不胜感激。

提前感谢您的支持。

此致、
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    感谢您问这个问题。 我可以咨询器件专家来帮助回答这个问题。

    请给他几天的时间来回答、因为他现在正在旅行。

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    感谢您的提问。

    请在 nSLEEP=0V 时使用25uA。 如果 nSLEEP=5V、SH 引脚会通过弱上拉电流在内部上拉至~PVDD (最大-150uA)。  

    此致

    森田信也