This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:nSLEEP

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1471773/drv8873-nsleep

器件型号:DRV8873

工具与软件:

您好!

我评估了 circuit① μ A。 但是、由于 IC 内部的电荷泵电路在睡眠模式期间被禁用、即使我想释放睡眠模式、DVDD 没有输出、IC 也不工作。

因此、我正在考虑 circuit②。 我有疑问。

1.能否使用另一个外部电源作为 nSLEEP 引脚的上拉电源?

2.当 VM 未施加到 IC (电源关闭)时、能否向 nSLEEP 引脚施加电压?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    是的、nSLEEP 可由外部电源供电。 如果 nSLEEP 引脚为高电平且 VM 降至 UVLO 阈值以下、则会禁用输出、并且 nFAULT 将被拉至低电平、直到 VM 高于 UVLO 阈值。  

    更多信息、请参阅数据表。

    此致!

    David