This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:电流检测电阻选择

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1471048/drv8711-current-sense-resistor-selection

器件型号:DRV8711

工具与软件:

您好、先生、

我对步进电机使用0.01 E 电流感应电阻器。 但是、对于直流电机、不适合选择电流检测电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    感谢您的提问。

    您是否也在使用相同的 DRV8711驱动 BDC 电机? 您能分享一个方框图来了解该系统吗?

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上电压从驱动器传输到电机、但电流受到限制、因此电机不运行 drv8711中必须做的所有更改都在软件副总裁兼备中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    drv8711正在限制电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:  

    感谢您在论坛中发帖。  

    DRV8711根据数据表中提供的公式调节电流。 8.2.2.2 计算电流调节:

    通过设置正确的扭矩值、ISGAIN 和 Rsense、可以为您的应用调整满量程电流。  

    另请参阅以下示例:

    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、  

    Motjaba.