This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8320H:6xPWM 模式真值表工作和驱动器输出

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1471158/boostxl-drv8320h-6xpwm-mode-truth-table-working-and-driver-output

器件型号:BOOSTXL-DRV8320H
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

尊敬的社区:

我正在使用 BLDC 无传感器电机、并将 LAUNCHXL-F280049C 与 DRV8320H 的定制驱动器板配合使用。

根据随附的快照、我将获得6个 PWM 输出。 我已经使用 ePWM 块在 MATLAB 中生成 PWM 波形。

尝试了解将根据6xPWM 真值表输出什么内容? MOSFET 开关顺序是什么?

电机是否能够按照这些波形和真值表输出运行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bhagyesh、

    您是否有可用于测试此设计的电机? 以下是数据表中的真值表、您可以使用它与波形进行比较:

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    我有 BLDC 无传感器电机、但尚未连接。 这些波形仅是 Launchpad 的 PWM GPIO 的输出。

    我已经提到这个真值表。  

    通过这些波形、我可以理解、所有高电平3 MOSFET 可以同时导通。

    理想的波形应该是怎样的? 如何更改 EPWM 块设置以根据附加的图像获得切换模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bhagyesh、

    我相信大家必须把 B 相移120度、把 C 相移240度。

    下面是使用波形的一个粗略示例

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara、

    感谢您的建议。 我也会尝试相同的方法。

    如果所有高电平3 MOSFET 同时打开、会损坏驱动器电路板、会怎样?  

    是所有 PWM 当前都处于开环状态导致了此问题吗?

    谢谢!

    Bhagyesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhagyesh:

    它取决于电机的状态。 如果电机已在旋转且全部3个高侧 MOSFET 均导通、则您可能会遇到不利的行为。 如果没有任何负载、则所有高侧 MOSFET 导通应该不会有任何问题。

    此致、

    Yara