This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8824:澄清了 VCP 可选电阻器值

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472446/drv8824-vcp-optional-resistor-value-clarification

器件型号:DRV8824

工具与软件:

尊敬的支持团队:

在我们的一个设计中、我们使用 DRV8824PWPR。

我们现在回顾一下设计、想在新的设计中包含一个可选的电阻器。

参阅数据表后、我不清楚要实现哪个值。 引脚 MΩ 表建议使用1k Ω 值、但电路实现显示了1-mΩ 值。

您能否确认我们应考虑哪个可选电阻值?

请参阅随附的卡扣以供参考。

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您问这个问题。

    电阻值应为1M Ω、图表似乎不正确、并将在数据表的未来修订版中更新。  请继续设计中的1M Ω。

    谢谢!

    Ibinu