This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:增益配置错误

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1468105/drv8703-q1-gain-configuration-error

器件型号:DRV8703-Q1

工具与软件:

您好!

在此设计中、我们使用 DRV8703来驱动电机。

尝试使用0x05H 寄存器将增益设置为78V/V、但测量的增益不匹配。

Rsense 在低侧 SN 和 SP 引脚之间3m。

配置通过 SPI 完成

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢您问这个问题。

    是在 EVM 或任何其他电路板中完成的测试、如果可能、请分享原理图。

    您能否确认看到的增益是多少?

    谢谢!

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PFA 施。

    e2e.ti.com/.../7875.Motor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢您发送原理图。

    他们能否确认自己能够读回写入寄存器的所有内容? (捕获结果会很好)

    如之前所述、您可以将 SP 和 SN 的测量值发送出去吗?

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    此处显示任何更新。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:
    我们可以通过 SPI 设置解决这个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢您的更新。 我将关闭线程。

    此致!

    Keerthi