This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:SPI 启动电源要求

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472790/drv8353-spi-start-up-power-requirements

器件型号:DRV8353

工具与软件:

我正在使用 DRV8353构建 BLDC 电机控制系统。 我无法使 SPI 通信正常运行。 是否必须为 VM 通电才能开始与 SPI 通信进行设置?  在 DRV8353完全配置完毕之前、我不想施加高压电源。 我在这里遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    是的、需要为器件供电以便通过 SPI 与之通信。 只要施加的电压在额定器件规格范围内、您就无需担心会损坏器件。 通电后、器件将提供数据表中指定的默认寄存器值。 只要不提供输入信号、输出就不会发生任何情况、这是您所担心的。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Joseph