This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:额外的栅极驱动器电流

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472803/drv8334-extra-gate-driver-current

器件型号:DRV8334

工具与软件:

您好!

是否可以通过外部连接将更多电流带回到电荷泵电路中?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    我能否了解此问题的背景?

    客户发现的问题是什么?  要驱动什么 FET?

    此致!
    Akshay