This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:LS 栅极回路布线(无分流器)

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472256/drv8334-ls-gate-return-routing-without-shunts

器件型号:DRV8334

工具与软件:

你好

如果您不在系统中使用分流器、并且 MOSFET 的 LS 源是逆变器回路、您能否为 DRV8334上的 LS 栅极回路布线提供指导?

如果您仍想使用 DRV8334的 VDS 感应、有没有好的方法可以做到这一点?  

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    获取文件后、让我们进行布局审查。

    此致!
    Akshay