This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8334:处于6x PWM 模式的相位比较器

Guru**** 2392215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1471440/drv8334-phase-comparators-in-6x-pwm-mode

器件型号:DRV8334

工具与软件:

您好!

您能否说明一下相位比较器是否可用于6x PWM 模式? 除了说明和方框图没有看到任何东西,我很难理解是否可以使用相位比较器而不删除 PWM 功能的 INLX 引脚(文档似乎指示是的,但我想确认). 我们将受益于关闭系统、但不会以牺牲6个 PWM 的代价。 您能否帮助我们了解这一阈值是在内部设置的、还是需要在外部完成一些工作?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    让我对此进行研究、并将在下周早些时候提供最新情况。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Keith、

    将此问题标记为已解决、因为我们覆盖了超额呼叫。

    如果使用6x 模式、您不能让比较器输出到 INLx、但客户可以使用相位比较器故障位来了解与 INx 相比 SHx 是否存在问题。

    此外、阈值寄存器位于新的 DS 版本中。

    此致!

    Akshay