This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332-HT:DRV8332-HT RDS (on)值-数据表不正确?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8332-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472361/drv8332-ht-drv8332-ht-rds-on-value---incorrect-data-sheet

器件型号:DRV8332-HT

工具与软件:

你好。

我需要知道 DRV8332-HT 的 RDS (on)值、但数据表中没有说明具体是什么。

在 "Features"中、Rds (on)为80mΩ

在 电气特性中指出 RDS (on)为260mΩ

而在网站上的产品详细信息-->参数、它说它的220mΩ!!

您能解释一下为什么这些值不同、以及哪一个值正确吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lachlan:

    抱歉列出的所有不同值、这是我们最古老的设备之一!

    请遵循电气特性表中所记录的值、即260m Ω

    此致、

    Yara