This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:VDS 故障错误

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1472712/drv8703-q1-vds-fault-error

器件型号:DRV8703-Q1

工具与软件:

连接电机驱动原理图。 当移除与 Q35、Q36、Q4、Q3相关的电路时、我们会看到电机故障。 但在填充后、它会正常工作。 我们确定存在针对 VDS 故障的寄存器控制。 因此、  地址处的寄存器= 0x01h 位0和1 (通过 SPI)。 但当我们仍然看到这一故障时。 您能提出哪些可能存在问题的建议吗? 否则怎么办?

e2e.ti.com/.../Low-Motors.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    当您从 GH1/GL1移除 FET 时、需要避免"尝试开启 GH1/GL1"。 SH1应始终为 HIZ。 以下是 MODE=0的示例。 否则 DRV 可能检测到某种故障情况。

    此致

    森田信也